This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:RX 引脚4的异常输出高电平

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1503611/isow1412-abnormal-output-high-at-rx-pin4

器件型号:ISOW1412

工具/软件:

尊敬的团队:

客户反馈、 在差分输入期间、ISOW1412的 RX 引脚4输出高电平异常是正常的。 这种情况下使用5V 电源供电、如果该电压降至4.53V、那么异常高电平将不会再次出现。

我要求客户一起检查 Vdd 和次级侧辅助电源输出、如下所示、可以注意到存在较大的纹波波、这会导致 RX 上出现此异常高。 Visoout 和 Visoin 连接到电容器至 GND。 因此、辅助电源处没有负载。 对于2kHz  纹波、系统中没有任何其他2kHz 开关功率。 请您立即帮我们检查一下、谢谢。

5V Vdd 时具有异常、CH1:RX、CH2:5V Vdd、CH3:485差分输入、CH4: 5V 次级侧输出

在4.53V Vdd 时正常:

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    我们的团队正在参加 TI 假日活动。 请允许我们的团队在下周星期一(2025年4月21日)之前回复。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您提供详细信息。 让我先澄清几点

    1. VISOUT 引脚上的预计频率为2KHz、因为这是内部直流/直流转换器的反馈控制环路开关频率

    现在是关于客户问题。 我很抱歉、但我无法理解上述输入中异常高的含义。 唯一明显的差异是 CH4 (VISOUT)上的纹波。

    所需输入:

    1. ISOW1412的原理图
      1. 尤其是 VISOUT 和 VISOIN 引脚上的去耦电容器
    2. 客户怀疑成为主要问题的 VISOUT 上的纹波值是多少。
    3. 更好的 RX 波形、以了解异常。
    4. 在这两种情况下、是否有从 VISOUT 引脚提取的负载电流?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于机密消息,请让我离线联系你,谢谢.