This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:隔离式 RS 422的最佳解决方案是什么

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412, ISOW1412, UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1506459/isow1412-what-is-the-best-solution-for-isolated-rs-422

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:ISO1412UCC33420

工具/软件:

大家好、我正在寻找隔离式 RS 422解决方案。 我看到 ISOW1412、但它只有一个驱动器。 其直流/直流转换器是否可用于为 ISO1412供电? 还是最好仅使用两个 ISOW1412?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW 无法提供超过20 mA 的额外电流、但 ISO 需要高达160 mA 的电流。

    考虑对所有隔离器使用单个隔离式电源(例如 UCC33420)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    1. 我假设您想问、ISOW1412的 VISOUT 是否可用于为 ISO1412的2侧供电、以及 ISOW1412和 ISO1412的 SIDE1上是否具有相同的电源。  
    2. 如果上述陈述为 true、则:
      1. 否、 ISO1412的边2不能由 ISOW1412供电。  
      2. ISO1412侧的负载电流需求超出了 ISOW1412在为其内部 RS485驱动器供电时可从 VISOUT 引脚支持的范围
    3. 根据您不希望在2侧放置单独的外部电源的要求、可以使用两个 ISOW1412  

    希望这能完全回答您的问题。

    此致
    Varun