This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:希望了解输出电流源能力

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1506093/iso7740-want-to-understand-output-current-source-capability

器件型号:ISO7740
主题: UCC27517中讨论的其他部件

工具/软件:

您好:

我想知道数字隔离器器件 ISO7740各个通道的电流源能力。 下图来自 ISO7740数据表、该图是否适用于单个输出通道? 此外、该隔离器可以为输出电压为4.1V 的15mA 供电、这种理解是否正确?

我想使用这种隔离器驱动逻辑电平 FET。 您认为使用这种方法驱动逻辑电平 FET 有什么挑战吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流的绝对最大额定值为15 mA。 容性负载最初的行为类似于短路、因此如果栅极电容大于约70 pF、则必须添加一个至少为5 V/ 15 mA = 333 Ω 的限流串联电阻器。

    对于您需要快速开关的超大 MOSFET (栅极电容以 nF 为单位测量)、请考虑使用 UCC27517等栅极驱动器(在这种情况下您不再需要逻辑电平 MOSFET)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh  

    除了 Clemens 声明之外、我想指出的是15mA 规格是绝对最大输出电流。 在正常工作条件(建议条件)下、输出电流要小得多。  器件在运行时可能不会立即造成损坏、但重复的电子过应力可能会影响长期性能和可靠性问题。 因此、我们建议在建议的运行条件下运行。

    如前所述、使用隔离栅极驱动器可以驱动逻辑电平 FET。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我的应用类似于长时间打开或关闭。 如果我以峰值电流10mA 运行500ns、是否会发生任何损坏?

    此致、

    Nilesh Karale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何低于15 mA 的电流、都不会造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    此致、

    Nilesh Karale