This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A-Q1:ISO7220MDR 和 ISO7220AQDRQ1是否使用相同的芯片?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220M, ISO7220A-Q1, ISO7220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1505650/iso7220a-q1-do-the-iso7220mdr-and-iso7220aqdrq1-use-the-same-die

器件型号:ISO7220A-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7220A、ISO7220M

工具/软件:

如标题中所示、我们对 ISO7220MDR 进行了一些测试、但更喜欢在不重做测试的情况下使用 ISO7220A-Q1。 那么、您能否确认它们是否使用了同一芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haydn:

    感谢您的联系。

    我想指出的是、ISO7220MDR 和 ISO7220A-Q1具有 不同的数据速率(ISO7220M 为150Mbps、ISO7220A/ISO7220A-Q1为1Mbps)、因此这两款器件并不相同。 由于数据速率之间的差异很大、请确保重新确认数据速率要求。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、它们是不同的器件、具有非常不同的性能规格。 我想知道两个器件是否使用了同一个芯片、换句话说、两个器件之间的区别仅仅是磁带输出期间的速度分箱、这决定了哪个芯片应该归类为哪个器件。 这是否合理、您能否向我确认是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadyn:

    感谢您的答复。

     如果隔离器使用 同一芯片、则无法分享这一点。  ISO7220MDR 和 ISO7220A-Q1 是不同的器件、配置方式不同、因此具有不同的性能。 两个器件都通过了 TI 的质量测试(Q1器件经过额外测试以符合汽车标准)。

    此致、
    Aaditya 五