This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:默认模式下的占空比范围

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1523158/sn6507-q1-duty-cycle-range-in-default-mode

器件型号:SN6507-Q1

工具/软件:

您好团队:

在数据表中、提到的默认模式下标称占空比为48%。

范围可以是多少?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、  

    在占空比控制模式下、变化范围为10%至48%、在正常运行模式下、变化范围固定为48%。

    谢谢。