This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:将外部负载电阻连接到场侧时

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1522525/iso1228-when-an-external-load-resistor-is-connected-to-the-field-side

器件型号:ISO1228

工具/软件:

我希望此消息能帮您找到答案。

我们目前正在考虑采用 ISO1228。 在我们计划使用的电路中、需要超过10mA 的输入电流。

但是、根据数据表、ISO1228的最大输入电流指定为3.5mA。 这给按预期使用 ISO1228带来了挑战。

为了解决这个问题、我们考虑在输入侧增加一个负载电阻器来相应地转移电流。

问题:

是否可以在 ISO1228连接负载电阻器? 相关电路与"数字输入模块、数字输出模块、图6"中描述的电路相似。

如果可以接受、能否使用数据表中所述的方法执行 VIH 和 VIL 计算?

我们非常感谢您对这些问题的迅速答复。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taga:

    感谢您的联系和详细输入。

    上述解决方案完全可以漏掉额外的电流。

    VIH/VIL 计算也将与 ISO1228数据表中提到的相同

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望此消息能帮您找到答案。 感谢您对我们先前查询的及时答复。

    您提供的信息对我们考虑采纳 ISO1228非常有帮助。

    但是、我们还有一个需要澄清的问题:关于 DC24V 的输入、如果 ISO1228连接了1kΩ 的外部负载电阻器(Rload)、电流的以下计算是否正确?

    流经 Rload 的电流:I (Rload)= DC24V / 1kΩ= 24mA 流入 ISO1228 (RTHR 和 RPAR)的电流设置为 IL = 2.5mA、如数据表中所述、这意味着2.5mA 流入 RTHR。

    因此、从 DC24V 电源流出的总电流为24mA、+ 2.5mA = 26.5mA。

    我们非常感谢你对这一问题的澄清。

    感谢您的持续帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taga:

    因此、从 DC24V 电源流出的总电流应为24mA、+ 2.5mA = 26.5mA。

    是的、这是正确的。

    1k Ω 负载电阻器和(RTHR+RPAR+ISO1228)可视为并联网络。

    此致
    Varun