This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:EN 61010-1认证

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7840, ISO7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1521623/iso7840-en-61010-1-certification

器件型号:ISO7840
主题: ISO7841中讨论的其他器件

工具/软件:

我们希望在堆叠稳压高压电源链中使用采用 DWW 封装的隔离器 ISO7840和 ISO7841、其中隔离栅两端的电压可高达2000伏 DC。  

根据您的数据表、DWW 封装的最大隔离直流电压为2828伏。 但是、我们还需要该产品通过 CE 认证、符合 EN 61010-1版本3.0的增强型绝缘要求。 在数据表第5.7节、您提到了根据 TÜV μ V、1000Vrms 工作电压下的5700Vrms。

我们如何为我们的应用解释这一点? 我们的工作电压为2000V、ISO7840和 ISO7841是否不符合相关要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Otto、

    根据 EN 61010-1 ed 3标准的 DWW 封装增强型工作电压额定值限制为1000Vrms。

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Saleem。 您能告诉我们为什么这个范围限制在1000Vrms 吗? 这是隔离栅还是某些爬电距离/间隙造成的?

    此致、

    Otto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Otto、

    该标准将最大工作电压限制为1000Vrms。

    要了解更多详细信息、您需要与您的认证机构联系。

    谢谢、
    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    好的、很明显、根据 EN 61010-1、增强绝缘栅为1kV。 您能告诉我是否有有关 EN 61010-1中有关基本绝缘栅的信息吗? 换句话说、我们是否可以在符合 EN 61010-1标准的基础绝缘中采用 DWW 封装的 ISO7840、实现2kV 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Otto、

    我的理解是、EN 61010-1将最大工作电压限制为1000Vrms (适用于基础型和增强型)。 我建议您与您的认证机构确认这一点、因为这是一项设备标准。 我们的器件能够支持更高的工作电压。

    谢谢、
    Saleem Marwat