This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:通信问题将导致其他 VFD 断开

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1522289/iso1176-communication-issue-will-casue-other-vfds-disconnection

器件型号:ISO1176

工具/软件:

您好、TI 专家、

我的客户在 VFD (变频驱动器)产品中使用 ISO1176。

他们的客户使用一个 Simens PLC 来控制24x VFD。 提供了良好的性能。 它们使用 RS485+隔离。 客户的第24次 VFD 使用 ISO1176。 但是、当将第24个 VFD 放入系统时、之前的13x 个 VFD 将处于离线状态。 虽然我的客户将 ISO1176更改为竞争器件、但只有第23个器件无法在线。客户发现添加第24个 VFD 将使 RS485电压电平下降。 这也是其他 VFD 受到影响的原因。

请尽快帮助您查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请了解总线拓扑。 RS RS-485总线应恰好具有两端、并且两端恰好具有两个端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    除了总线 A/B 之外、ISO1176原理图整体看起来很好:

    1. C31在应用中的用途是什么?ISO1176的 A/B 如何端接?  
      1. 该电容将从所有 VFD 加载总线引脚、并可能导致 RS485线路电平下降。

    此致
    Varun