This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:大约每第三次连接一次 PC 就不会检测到 USB 器件。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB211DPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1520133/isousb211-the-usb-device-is-not-detected-by-the-pc-approximately-every-third-time-it-is-connected

器件型号:ISOUSB211

工具/软件:

您好:

我们使用的是 ISOUSB211  进行测试来隔离 USB 线路。  

上行端口(1侧)通过 USB 连接器连接到 PC、下行端口(2侧)始终连接到处理器模块(i.MX 6)。

观察结果:

  • 大约每第三次连接 USB 设备时、PC 就不会检测到该设备。
  • 在这种情况下、1侧的1侧 D+线保持在大约1.8V。
  • 在此状态下、2侧消耗~Ω 104 mA @ 3.3V。 否则、2侧的电流消耗~84–86 mA。

电源配置:

1侧(上行- PC 侧):

  • 通过来自 PC USB 端口的5V 电压供电。
  • VBUS 和 VCC1均连接5V 电压。
  • 内部 LDO 生成3.3V 和1.8V。
  • CDPEZ1 被上拉。

2侧(下行- i.MX side):

  • 始终通过该器件的3.3V 电压供电。
  • 3.3V 连接至 VBUS、V3P3V2和 VCC2。
  • 内部 LDO 生成1.8V 电压。
  • V1OK 连接到 i.MX 7、用于 USB 连接检测。
  • CDPEZ2 被上拉。
  1. 2侧始终保持通电是否可以接受?

此致、

SANATHKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    感谢您联系我们。

    您提到的电源配置看起来不错。 请分享原理图、以便我们可以检查原理图中的所有内容是否正常。
    我想知道这个测试是使用 ISOUSB211DPEVM 还是在您自己的 PCB 上进行的吗? 如果这是您自己的 PCB、请确认是否仅在一个 PCB 上出现此问题、或者是否在多个 PCB 上发生了此问题?

    您能否也分享器件顶部标记的图片、以确保这不是预量产材料?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koteshwar Rao

    该测试 在  ISOUSB211DPEVM 上进行、仅我们提供了前面提到的电源。

    此致、

    SANATHKUMAR

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    感谢您将硬件设置与 EVM 一致。  

    您是否还可以分享器件顶部标记的图片以确保这不是预量产材料?

    请您提供此输入、以便我们进一步了解。


    Unknown 说:
    始终通过3.3V 从器件上电。

    您使用了板载3.3V LDO 电源还是 i.MX 模块的电源? 如果是稍后、您能否通过板载 LDO 3.3V 电源进行检查并查看问题是否仍然存在。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    分享您的详细信息

     器件顶部标识图片  

    完整设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    感谢您分享所请求的图像。
    您能否尝试从 TI 网站订购新样片、并通过将它们放置在 EVM 上并将其连接到处理器来对其进行测试?

    我还看到您使用了一些导线将 EVM Type A 端口转换为 Type C。您是否可以使用 Type A 转 Type C 适配器、这样我们就可以消除布线导致问题的可能性?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 koteshwar:

    我们将尝试根据您的建议构建电路、并告知您结果。

    此致、

    sanathkumar