This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 的 VccA 输入是否可以无限期断电、同时使 VccB 输入保持上电?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0102, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1521922/txs0108e-can-vcca-input-of-txs0108e-powered-down-indefinitely-while-keeping-vccb-input-powered-up

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXS0102TXB0108

工具/软件:

TXS0108E 的 VccA 输入能否无限期断电、同时使 VccB 输入保持上电? IC 是否会受到任何永久性损坏?

在我的设计中、我使用 TXS0108E 电平转换器将1.8V IO 电平转换为3.3V IO 电平。 我希望1.8V 部分断电一段时间、3.3V 部分将始终上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这允许在任意时间内进行。

    (也可以使两个电源保持通电状态、并将 OE 下拉。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、VccA 将断电、连接到 VccA 的 OE 将悬空、VccB 将始终上电。

    我在 TXS0108器件中寻找 Ioff 特性(局部断电模式运行)支持。 数据表中未提到这一点。

    Ioff 特性在 TXS0102器件的2位电平转换器中得到支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    Ioff 不是8通道的功能。 TXS0108E。 如果您正在寻找8位自动方向转换器的 IOFF、TXB0108将支持此转换器、但请注意开漏输入不兼容。  

    如果可能、当一个电源(VCCA 或 VCCB)被驱动至 GND 时、TXS0108E 的 OE 也可以被驱动为低电平、以便 I/O 可被置于高阻态

    此致、

    插孔