This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:电源电压最小值 Vcc2

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1522116/iso1044-supply-voltage-minimum-vcc2

器件型号:ISO1044

工具/软件:

您好 IT 团队:

尽管第二个电源电压 Vcc2未发布用于标准运行但包含在建议额定值中、但是否可以提供3.3V 的第二个电源电压 Vcc2?

此致

Yasin Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:

    感谢您的联系。  

    你的问题的答案是否定的 VCC2电源的建议工作电压范围仅为4.5V 至5.5V。

    此致
    Varun