This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:具有唤醒功能的汽车级

Guru**** 2912100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1042-Q1, ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1521512/isow1044-automotive-grade-with-wakeup

部件号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISO1042-Q1ISO6441TCAN1043

工具/软件:

您好团队:

我们计划 在我们的设计中使用具有电隔离功能的 ISOW1044汽车级 CAN 收发器。

从数据表中了解到、 ISOW1044汽车级 不支持远程唤醒、非汽车级支持远程唤醒。

请确认 ISOW1044器件是否有任何具有汽车类+远程唤醒功能的未来路线图。 如果是、预期的时间表是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srijesh、

    感谢您联系并考虑将 ISOW1044用于您的应用。

    请允许我澄清这一点 TI.com 上未发布 ISOW1044的汽车级型号


    Unknown 说:
    ]从数据表中了解到、 ISOW1044汽车级 不支持远程唤醒、非汽车级支持远程唤醒。

    您能在这里告诉我您的信息来源吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    ISO1042-Q1怎么样。

    ISO1042-Q1不支持远程唤醒。

    具有远程唤醒功能的 ISO1042-Q1器件未来是否有路线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srijesh、

    目前、我们还没有关于具有远程唤醒功能的新型隔离式 CAN 收发器的时间表。

    为了实现具有成本效益的双芯片解决方案、您可考虑我们最新的通用隔离器系列 ISO6441以及 TCAN1043或 TCAN1144。

    此致
    Varun