This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:担心碎石硅中的填料攻击

Guru**** 2912250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1519726/isow1412-concerns-about-filler-attacks-in-crushed-silica

器件型号:ISOW1412

工具/软件:

尊敬的 TI 封装工程师 San:

ISOW1412FMR 的模塑化合物中包含硅。
如果它含有碎石硅、可能存在填料攻击问题。


1.请告诉我 ISOW1412FMR 模塑树脂中球形和碎石硅的比例。
   填料成分:粉碎:?? %/球面:?? %
2、如果使用碎石硅,请就填料攻击问题提供技术回应,说明产品不会有缺陷。

谢谢。
JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    感谢您的联系。

    请允许我有时间与我们的封装专家讨论这个问题、并在下周初(周二的6月3日)之前回复您。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    请问您的"填充攻击"是什么意思?这对您的应用程序有何风险?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的瓦伦-桑:

    模塑化合物含有熔融硅作为其成分之一。
    熔融硅有两种主要形状:球形和断裂(不规则形状)。
    由于断裂的熔融硅石具有尖锐的形状、因此在成型过程中可能会损坏晶圆模。
    此缺陷被称为"填充物攻击(由熔融硅石破裂引起)"。

    问:您对使用含有碎硅化合物的模塑化合物时"填充物攻击"的问题有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji-san:

    非常感谢您澄清您的疑虑。

    封装团队已确认、我们只在模塑化合物中使用球形填充物、因此 不应担心晶圆裸片损坏。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的瓦伦-桑:

    我们收到了一位客户提出的其他问题。

    问题:
    以下哪项表述"我们仅在模塑化合物中使用球形填充物"是指?

    1.在所有 TI 工厂和分包商装配工厂、TI 仅在模塑化合物材料中使用球形填充物。 没有工厂使用压碎的填料。
    2、有些工厂采用球形填料与压碎填料的组合。 但是、TI 中国台湾地区使用的所有模塑化合物材料都使用球形填充物。
    3. TI-Taiwan 的 CEL-9240HF 系列树脂采用球形填料。 对于其他模塑化合物材料、我们需要研究填充物的形状。

    谢谢。
    JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Junji-san。

    这是第3点。  

    此致
    Varun