This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:.Z 后缀含义

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1520956/iso6720-z-suffix-meaning

器件型号:ISO6720

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)销售/技术支持:

我们特此致函询问您产品系列的两个特定器件型号:ISO6720FBDR 和 ISO6720FBDR-Z

您能否说明 ISO6720FBDR-Z 器件型号中"Z"后缀的含义? 我们希望了解这个后缀是否表示特定变化、封装或与 ISO6720FBDR 相比的任何其他显著特性。

此外、我们想确认 ISO6720FBDR 和 ISO6720FBDR-Z 的当前可订购性 请告知我们这些器件是否有现货可供订购、如果有、请提供有关交货周期或最低订购量的任何相关信息。

感谢您的时间和帮助。 我们期待您的及时答复。

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/ordering-resources/import-details.html

    .z 的目的与此类似、但不再使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:

    欢迎来到 TI E2E 论坛、感谢您联系我们!
    正如 Clemens 所说的,带有点的后缀(如.A、.B 或.Z)表示单元的制造位置,与设备操作或性能无关。 因此、这些器件之间没有运行或性能差异。 ".Z"是之前使用的后缀、不再使用。 根据您的偏好、您可以选择".B"部分的".A"部分。 这两款器件均现货供应和可订购、其库存可在 TI.com 上相应页面的"订购"部分找到。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao