This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1521085/iso1410-iso1410

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:ISO3088ISO3082

工具/软件:

尊敬的:

我们目前在其中一种设计中使用了 ISO1410BDWR 数字隔离器和集成了 RS RS-485收发器。 但是、由于未来生产的成本限制、我们正在寻找一种仍能提供具有电隔离功能的 RS RS-485收发器功能的低成本替代方案。

我们可:

  • 使用不同的封装(SOIC-8或其他)
  • 独立隔离器+ RS RS-485收发器组合
  • 功能较少的简化版本(例如速度降低、无集成直流/直流转换器)
  • 隔离额定值略有降低(例如、2.5kVrms 是可接受的)

在性能方面、我们仍然需要:

  • MCU 侧以3.3V 电压运行
  • 逻辑接口与 RS RS-485接口之间的隔离
  • 半双工 RS-485
  • 在标准波特率下的典型运行情况(例如、9600–115200bps)

如果您有任何建议或器件型号能够以比 ISO1410BDWR 更低的成本满足这些要求、我将非常感激。

期待您的建议。

此致、
Zelimir