This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:有关24–100V 输入、15V 输出@ 10–12A (150W) IC 功能的说明。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28782, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1518634/ucc28782-clarification-on-ic-capability-for-24-100v-input-15v-output-10-12a-150w

部件号:UCC28782
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951-Q1LM5185

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在评估用于电源设计的[UCC28782-Q1]、并想确认其是否支持以下规格:

  • 输入电压范围:24V 至100V

  • 输出电压:15V

  • 输出电流:10-12A

  • 输出功率:~150W

如果该 IC 适用、请告知我;如果有、请提供任何相关的参考设计或文档。

谢谢您、

Vandana D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    虽然您可能能够使 UCC28782正常工作、但仍然面临的挑战是支持宽输入电压。 虽然在此输入/输出电压范围内我们没有任何参考设计、但 WEBENCH 建议使用 UCC28951-Q1。  

    我遇到的问题是:

    1.是否需要隔离式设计?

    2.设备是否需要通过 AEC-Q100认证?

    希望这有助于您快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    我们正在开发一种自动分级的低成本、紧凑、隔离式设计、目前正在使用 LM5185。 该设计是否可以进行扩展以处理高达150W 的功率。

    如果没有、请根据我们的要求推荐相应的设计。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    是的。 您可能只需要调整功率级的大小以适应峰值电流和电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "感谢您的澄清。 您是否碰巧有任何可以支持我们进一步开发的相关设计文档或参考资料?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    不幸的是,我没有。 我刚刚尝试在 WEBENCH 中进行设计、发现由于某种原因、该模型的最大输出电流被限制为5A。 由于电源路径在控制器外部、我看不到这种限制的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    "隔离型反激式直流/直流转换器是否可以提供150W 的输出功率?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    是的、这是可能的。 通常、在此功率级别下、首选更高效的方法。