This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8115:CTR 的器件间偏移

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8115, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1520985/isom8115-part-to-part-skew-of-ctr

器件型号:ISOM8115
主题中讨论 的其他器件:ISOM8110

工具/软件:

您好:

我想知道是否有收集的 ISOM8115 (或 ISOM8110)的任何可靠统计数据(例如标准偏差或平均值)、除了数据表中的最小值和最大值之外还可以分享这些数据。

例如、我想知道在数百或1000个器件上、预期与典型平均值有多大的偏差。  

背景:对于一个项目,我需要光耦合器(或在这种情况下的模拟器)的一个非常可预测的行为,因此,关于统计的进一步信息将是非常有用的。

提前感谢。 此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    感谢您的联系。  

    数据表最小值和最大值限值包括根据温度和 IF 以及器件间的变化(超过1000秒)可能出现的所有偏差。 因此、我们建议设计您的应用时仅考虑数据表最小值/最大值。

    您请求的统计数据可能会随时间和器件批次而变化、但这些数据绝不会违反数据表最小值最大值。

    如果您需要严格的 CTR 范围、则建议设置5mA、其中 CTR 变化根据数据表至少。 (请参阅第6.7节)

    此致
    Varun