This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8610:回顾 ISOM8610基于 SSR 的电机控制电路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1520666/isom8610-review-of-isom8610-ssr-based-motor-control-circuit

器件型号:ISOM8610

工具/软件:

尊敬的团队:

您好!

我们计划使用 ISOM8610固态继电器(SSR)、在我们的定制电机控制板中将微控制器输出与高压直流(HVDC)侧相隔离。 目标负载是一个最大额定电流为1A 的电感式风扇电机。

由于 ISOM8610无法通过其输出引脚(S1/S2)处理1A 电流、因此我们仅将其用于驱动外部 MOSFET 的栅极。 该 MOSFET 将为电机电流提供返回路径。

我们将接收两个独立的逻辑信号: MOTOR_EN_1 MOTOR_EN_2 。 为了确保只有在两个使能端都激活时电机才导通、我们已将外部 MOSFET 配置为串联(与)配置。 附加了原理图片段以供您参考。

需要注意的一点是、我们在 SSR 的 S2引脚上放置了一个电阻器和齐纳二极管、以将其钳位至10V、而不是直接将其源极引脚接地。 我们要确认:

  • 该配置是否提供足够的 VGS (i、e 是 VGS > VGSTH来导通 SSR 的内部 MOSFET?

  • SSR 在该配置下是否可以正常运行?

非常感谢您对这种设计方法对于开关电感性负载是否有效且安全的反馈。

此致、
Sameep Pai K S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sameep、

    感谢您联系我们。 请在下面查找我的意见:

    Unknown 说:
    此配置是否提供足够的 VGS (i、e is VGS > VGSTH来打开 SSR 的内部 MOSFET?

    是的、ISOM8610是一款双向开关、在通过输入正向电流导通后会传递28V_HVDC 信号。


    Unknown 说:
    在此配置中 SSR 是否可以正常运行?

    SSR ISOM8610在该配置中将完全正常工作


    只有一个评论:请检查您打算如何偏置 Q14栅极。 它是一个源极在高侧悬空的 NMOS 开关。 先启用 Q15、然后启用 Q14以使其打开。

    此致
    Varun