This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228EVM:我是否可以知道 EVB 通过 EFT? 或其他安全规则?

Guru**** 2906570 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228EVM, ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1519504/iso1228evm-may-i-know-the-evb-pass-eft-or-others-safety-rules

器件型号:ISO1228EVM
主题: ISO1228中讨论的其他器件

工具/软件:

您好先生

我可以知道 EVB 通过 EFT 吗? 或其他安全规则?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您联系并评估 ISO1228EVM。

    我可以问一下 EVB 是什么吗? 您指的是 EVM 吗? -您的意思是问 EVM 板高电压能力?

    1. 如果是、则 ISO1228EVM 可以处理高达4kV 的 EFT、而不会造成任何损坏。 它还可处理高达2kV 的浪涌应力。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Varun

    我看到 Iso1228EVM 在输入端增加了许多 TI TVS、

    我想知道,如果通过任何测试规则?

    例如:EFT? 浪涌?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否具体说明您在此处的要求? 您指的是 EVB 是什么?

    我不确定您的需求:1228设备性能或 EVM 测试功能?

    TVS 二极管的作用是帮助 ISO1228EVM 板上的 ISO1228同时通过浪涌和 EFT 测试。

    此致
    Varun