This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507上与 CLK 引脚上的外部电阻器和 TVS 发生意外的频率漂移

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1519418/sn6507-unexpected-frequency-shift-on-sn6507-with-external-resistor-and-tvs-on-clk-pin

器件型号:SN6507

工具/软件:

您好:

我在隔离式直流/直流应用中使用 SN6507、并遇到与 CLK 引脚配置相关的意外行为。

观察到的行为:

  1. 连接 A 时的总线电压  CLK 引脚与 GND 之间的60 kΩ 电阻器 、SN6507的工作频率 ~200kHz  

  2. 当我 添加一个1.2V TVS 二极管( 典型电容为200 pF) 在 CLK 和 GND (与电阻器并联)之间、开关频率增加到 ~391kHz  


我的问题:

  • 施加 SN6507 在启动时监测 CLK 引脚电压或阻抗 如何决定内部振荡器的行为?

  • 内部是否使用了任何可能受外部 RC 元件影响的阈值电压、拉电流或时序机制?

  • 为什么增加 TVS  显著 显著降低开关频率?

  • 如果我想依赖内部振荡器但仍提供一些保护、建议使用什么方法来配置 CLK 引脚?

这种行为在所有样品中都是可重现且一致的。

感谢您的反馈!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchun、

    上电时、器件会检查 CLK 引脚的状态100us。 如果在 CLK 引脚上电时的100us 内发现小于500uA 的电阻、则电阻控制的可变振荡器会工作(可编程开关频率模式)。 TVS 二极管的阻抗被添加到 CLK 引脚上、并可以改变频率。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题–SN6507 CLK 引脚在 EFT 干扰下的行为

    大家好、感谢您澄清了启动时 CLK 引脚检测方面的信息。

    我现在在 EFT 测试期间遇到了一个相关问题:
    •CLK 引脚通过60 kΩ 电阻器连接到 GND、并联一个 TVS 二极管。
    •在 EFT 突发期间、CLK 引脚会拾取瞬态电压尖峰、即使不存在有效时钟、这些尖峰似乎也会触发从内部时钟到外部时钟的模式切换。
    •EFT 事件结束后、SN6507有时会完全停止开关、可能是因为它一直在等待不存在的外部时钟。

    我最初使用的 是3.3V TVS、并且该器件运行正常。 但是、在查看数据表内指明外部时钟检测阈值为1.5V 后 、我切换到了1.2V TVS、这导致了频率偏移和运行不稳定。

    ⸻μ s

    我的后续问题是:
    1.是否有方法可防止器件在 EFT 事件期间切换到外部时钟模式、尤其是在使用内部振荡器时?
    2. 即使阈值被列为1.5V、TI 是否建议采用3.3V TVS 来确保 EFT 稳健性 ?
    3. CLK 引脚上是否有任何内部去抖或滤波器以避免瞬态噪声导致的错误模式开关?

    任何可在 EFT 测试期间提高 CLK 引脚抗噪性能的设计建议或基准电路都不胜感激。

    再次感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuchun:

    干扰滤波器有助于 滤除通过 EFT 耦合的任何噪声。 根据整个系统布局、添加一个电容(200pF 至1nF)可能会有所帮助。  

    时钟引脚的绝对最大额定电压为6V。 如果 在 EFT 期间瞬态电压尖峰持续变为高电平、则添加 TVS 将有所帮助。

    在您的用例中、3.3V TVS (220pf 电容)可以有效工作。

    谢谢。