This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:如何测量差分漏电流?(IEC60079-11:2023、第7.10.2节)

Guru**** 2559430 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1519279/isousb111-how-to-measure-differential-leakage-current-iec60079-11-2023-section-7-10-2

器件型号:ISOUSB111

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户仍然对 ISOUSB111感兴趣。

他们正在考虑测量差分泄漏电流本身。

如果低于50μA、他们会继续考虑。

您能告诉我们如何测量差分漏电流吗?

(__LW_AT__IEC60079-11:2023、第7.10.2节)

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一

    感谢您将 ISOUSB111推向客户。

    我相信这是一个继续从这个 e2e 后几个月前: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1465849/isousb111-does-isousb111-comply-with-the-explosion-proof-standard-iec60079-11-2023-section-7-10-2

    qingsheng zhong 说:
    您能告诉我们如何测量微分漏电流吗?

    IEC60079-11 (2023)标准文档本身9.9中介绍了隔离器差分漏电流测量的测量设置:

    设置非常简单、但如果客户仍有任何问题、请随时联系。 请将我们放在观察到的泄漏数字上。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回复并发送信息。

    是的。

    客户喜欢 ISOUSB111、正在考虑自己进行测量。

    我已经 与客户分享了您发送的规格(IEC60079-11 (2023)标准9.9)。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    此外、我还会分享可以获得的测量结果。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi