This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042QDWVQ1热插拔/热插拔

Guru**** 2932830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1518636/iso1042-iso1042qdwvq1-hot-plug-hot-swap

器件型号:ISO1042

工具/软件:

在热插拔期间的以下原理图中、我们看到 CAN 节点之间的数据通信已停止。 如何解决热插拔问题  

或者它们的 IC 可以支持热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    感谢您联系我们。

    您能否详细介绍一下当您说" CAN 节点之间的通信已停止"时会发生什么情况:ISO1042是否已损坏?

    如果器件损坏、则可能是热插拔时电源 VCC1/VCC2上的电压过冲导致的。 原理图中的串联电感只会使过冲更糟。 有关热插拔时处理电源过冲的信息、请参阅本文: https://www.ti.com/lit/an/sluaal8/sluaal8.pdf?ts = 1748249014904&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


    从通信协议的角度来看、CAN 通常不支持解释 CAN 帧中的帧。 为了实现正确的通信、您很可能需要实现某种热插拔软件功能。 标准 CAN 协议不支持热插拔。

    此致
    Varun