This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:我们可以将引脚7 (NC)连接到引脚1Vcc 吗?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1517992/isow7843-could-we-tie-pin7-nc-to-pin1vcc

部件号:ISOW7843

工具/软件:

尊敬的专家:

我想知道我们是否可以 将引脚7 (NC)连接到引脚1Vcc。

我在评估 ISOW7744时看到了以下 E2E 0 没有任何问题。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1022649/isow7840-connect-pin-7-nc-to-vcc 

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    感谢您的联系。

    是、NC 引脚(引脚7)在内部未连接到芯片、因此可以连接到 VCC 或 GND 而无需担心任何问题。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的回答!!