This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:适用于24V 至24V 隔离式转换器的参考变压器

Guru**** 2915840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1517119/sn6507-reference-transformer-for-24v-to-24v-isolated-converter

器件型号:SN6507

工具/软件:

尊敬的:

我想知道建议用于设计24V 至24V 隔离式直流/直流转换器的现成变压器是什么(300mA 输出电流):

  • Wurth 750315213
  • Wurth 750319697

此致

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro、  

    在 SN6507数据表中、 推荐用于24V 至24V 的变压器750319697。  

    谢谢。