This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8610DFGEVM:CAD 模型

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1516523/isom8610dfgevm-cad-model

器件型号:ISOM8610DFGEVM
主题:ISOM8610中讨论的其他器件

工具/软件:

您是否具有 ISOM8610评估模块的 CAD 模型? 如果没有、您能否共享显示安装孔的机械工程图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elyssa、  

    您是在寻找整个电路板的 CAD 模型、还是仅寻找器件? 另外、请注意、PCB 上没有安装孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用整个电路板的 CAD 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    int219A.step

    您好 Elyssa、  

    请查看上述步骤文件。  

    此致、
    Andrew