This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:EN/CLK/SN6507序列 VCC

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1516881/sn6507-sequence-of-en-clk-vcc

器件型号:SN6507

工具/软件:

您好的团队、

  1. 数据表指出"请注意、建议 VCC 引脚在 CLK 引脚之前上电。"
    然而、VCC 和 CLK 之间的断电序列是否有任何限制?
  2. 为了确保、EN 引脚和 CLK 引脚是否没有序列要求?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    请查看以下评论。  

    在断电期间没有限制。 EN 和 CLK 引脚之间无需时序控制。  

    谢谢。