This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:从修订版本 I (2017年4月)更改为修订版本 J (2023年8月)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1515694/iso3086-changes-from-revision-i-april-2017-to-revision-j-august-2023

器件型号:ISO3086

工具/软件:

尊敬的隔离 支持 团队:
我们已向分销客户发放了 PCN。

在更改历史记录中、修订版 J 数据表的第8页指出"更新了电气和开关特性以匹配器件性能"。
这些开关特性有何具体变化?
此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-san 你好、  

    感谢您联系我们。 请查看下面新旧数据表的数据表快速比较表。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Andrew-san、

    感谢您的答复。

    感谢您对新旧版本的比较。
    ISO3086的数据速率为20Mbps、
    但是、即使新晶圆厂的输入电容和脉冲偏移增加、这对我们的客户来说是足够的、这是否正确?
    此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuyama-san 你好、  

    是的、ISO3086的数据速率仍为20Mbps、该数据速率已在更新中进行测试和确认。 规格的变化不应影响数据速率。   

    此致、
    Andrew