This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:适用于 ISOW1412DFMR、ISOM8711DFFR 的单片或非单片

Guru**** 2939490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1515976/isow1412-monolithic-or-non-monolithic-for-isow1412dfmr-isom8711dffr

器件型号:ISOW1412

工具/软件:

您好、

您可以告诉我、它们是否是单片的吗?

- ISOW1412DFMR

- ISOM8711DFFR

谢谢

此致、

Tommy Seol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    列出的所有器件均为 具有2-3个芯片的多芯片模块(MCM)、芯片之间相隔一定的绝缘距离、并通过键合线进行电气连接、从而提供高压电隔离。 因此 、它们都 是非单片器件。

    此致、
    Aaditya 五