This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:要求具有 CAN 承受超过8kv 的 CAN 收发器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841, ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1515464/isow1044-requirement-of-can-transceiver-with-can-withstand-more-than-8kv

部件号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件:ISO7841

工具/软件:

大家好  

我正在从事固态变压器的工作,我们希望实现 CAN 通信我们的最低隔离要求电压8kv 可以建议 CAN 收发器 它可以与站更多8kv。

谢谢(&C)

K.N.V.Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    感谢您的联系。 请在下方找到我的意见和一些问题:

    1. 8KV 要求是"可承受符合 UL 1577 (数据表中的 VISO)标准的隔离电压"?
      1. 如果是、那么目前我们没有8kVrms VISO 隔离解决方案。 我们只有5kVrms 耐受电压隔离式 CAN 解决方案
      2. 如果不是、请指定确切的隔离电压规格要求。
    2. 我们提供可承受超高电压的隔离电压解决方案是5.7kVrms 至 ISO7841、后者仅是一款数字隔离器(无集成隔离式电源)、未集成 CAN。
      1. 如果您的应用不需要器件本身集成的隔离电源、可以使用 ISO7841 + TCAN1044来实现超高的隔离电压
      2. 如果您需要将隔离电源与 CAN 集成、ISOW1044是我们唯一的解决方案、可承受5kVrms 的隔离电压认证。

    此致
    Varun