This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:电源隔离。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1513741/iso1212-power-isolation

器件型号:ISO1212
主题中讨论 的其他器件:ISOM8110

工具/软件:

您好、

今天的问候!!

请为以下规格建议电路。

输入- 0至300V DC

输出- 0至300V DC

电路应隔离输入和输出接地(输入侧 GND 和输出侧 GND 必须不同)。  

稍后、输出300VDC 必须下变频为0V 至10V DC。

谢谢、

Prajwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajwal、  

    请参阅数据表部分 9.2.1.2.4设计输入电压大于60。  在该部分中、提供指向应用手册和阈值计算器的链接、可帮助您完成整个设计过程。 如果您有任何问题、请告诉我。  

    通常、以下电路将与 Rshunt 配合使用、该 Rshunt 应将输入电压分压至60V 绝对最大值以下  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。 您能详细解释一下300V 箱的情况吗?

    此致、  
    Prajwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    输入300电压在300V 至0V 范围内保持变化、在这种情况下将提供  ISO1212  给出直接比例的输出电压?

    示例:  

    案例1:输入300V 输出是否也是300V?

    案例2:输入290V 输出是否也是290V?

    情形3:输入240V 输出是否也是240V?

    此致、

    Prajwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajwal、  

    感谢您联系我们。 ISO1212接受高达60V (典型值为~24V)的数字输入、并向微控制器输出0V 至5V 逻辑信号。 由于输入是数字信号、因此它与输出不成正比。 上述设计允许 ISO1212检测到更高的电压。   

    如果电流可限制在20mA 以下、则 ISOM811x 可用于隔离信号。  

    但是、根据您的描述、我认为这些都不是选项。 您是否在寻找隔离式电源解决方案?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的。  


    采用隔离解决方案进行电压监控的电源电平转换。

    输入0至360V 应通过单独的接地转换为0V 至10V。

    谢谢你。
    Prajwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajwal,  

    显然、ISO1212可用于线路电压检测。 这将指示输入是开启还是关闭。 ISOM8110将显示作为电压监测模拟信号的直流输入的粗略近似值。 但是、两个器件都不会转换电源。  

    要使用 ISOM8110、需要使用输入电阻器。 应调整电阻器的大小、以确保最高电压不会导致通过二极管输入端的电压大于50mA (建议使用20mA)。  

    输出电流将与输入成正比(Ic = CTR * IF)、并可根据需要调节为0-10V。  

    此致、
    Andrew