This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:VCC1电源去耦电容器布局建议

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1514562/iso7710-q1-vcc1-supply-decoupling-cap-layout-suggestion

器件型号:ISO7710-Q1

工具/软件:

您好的团队、

VCC1 (引脚1和引脚3)是否在内部连接? 客户希望将电源去耦电容器尽可能靠近 IC 引脚放置、但由于有两个 VCC1引脚、他们想知道靠近引脚3引脚4的去耦电容器是否足够好? 如果是、它们是否可以将引脚1悬空或将去耦电容器离引脚1稍微远一点不是大问题? 客户很快修复了布局、感谢您的反馈、

THX

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    感谢您联系我们。

    引脚1和引脚3均在内部连接。 如有必要、客户可以将 其中一个引脚 NC/悬空。 考虑到这一点、去耦电容器可以放置在最靠近任何 VCC1引脚的位置。 在 PCB 布局中、请将去耦电容器保持在距离 VCC 引脚小于2mm 的位置。

    我们建议将两个引脚保持连接到 VCC1、因为开路有效引脚可能更容易受到噪声耦合的影响。

    此致、
    Aaditya 五