This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1513819/isow1432-connection

器件型号:ISOW1432

工具/软件:

您好:

我计划使用 ISOW1432DFMR 收发器、还有一些问题。 我想使用该收发器将 MCU 上的 TX 和 RX 线路转换为 RS RS-485。 我的电源电压为3.3V、我还使用 ISOW1432来隔离该3.3V 电源。

我将在中使用收发器 半双工 配置。 在这种情况下、我是否需要 将 Y 引脚连接到 A 线、将 Z 引脚连接到 B 线 才能实现正确的半双工操作?

此致。