This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:低功耗下的效率

Guru**** 2926520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1513218/sn6505a-efficiency-in-low-power

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:SN6501

工具/软件:

我需要从5V 输入端获得±5V 隔离电压、并且输出电流仅为几毫安。 我遇到了 SN6501和 SN6505、可能的解决方案似乎是:


1. SN6505A + Würth 750315240在25mA 下的效率为80%、但没有较低电流的信息。
2. SN6501 + Würth 750313638的效率比10mA 低0-40%。

SN6505似乎是针对更高的电流而设计的。 但是、第一种方案也可以预期相似的效率吗? 由于我们在其他产品中已经使用了 SN6505A、如果性能类似、我更喜欢使用此方法。

TI 是更喜欢其中一个、还是有任何您推荐的解决方案会随着 BOM 的增加而更好?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joshi、

    SN6505x 专为更高的输出电流 而设计、在超低的输出电流下获得更高的效率颇具挑战性。  

    请参阅以下 SN6501数据表中的效率图、对于5mA 输出电流、效率 高于60%。 如果效率至关重要  、SN6501相对较好。  

    谢谢。