This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:开关频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1513541/sn6507-switching-frequency

器件型号:SN6507

工具/软件:

数据表中所述 SN6507的开关频率参数是在每个 SW1/2输出上获得的双倍频率?

我想问、因为我将更换一个旧的 ISL6744电路(过时)、对于该电路、设定频率(由外部电容器和电阻器设定)是输出端频率(对外部开关晶体管)的两倍。

我只是要求确认此开关频率。 频率输入参数(在 Webench 中)是 SW1/2的两倍(即这些输出上经历的频率)、还是该参数是馈送到变压器的信号频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    SN6507具有一个用于设置功率级的开关频率的内部振荡器。 由于两个电源开关异相、因此振荡器频率是每个电源开关实际开关频率的两倍。  该器件 通过一个连接到 GND 的电阻器(RCLK)实现100kHz 至2 MHz 的可编程频率范围。

    谢谢。