This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742-Q1:最大输入钳位电流

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1511084/iso6742-q1-maximum-input-clamping-current

器件型号:ISO6742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6742

工具/软件:

您好团队:

隔离器 ISO6742的最大输入钳位电流是多少?  

此外、 为什么每个输入上都有两组输入钳位二极管? 第二组的功能是什么?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定钳位电流限值。 假设尺寸较小、小于1 mA。

    当发生 ESD 事件时、第一个二极管的正向电压等于第二个二极管的正向电压 加上电阻器上的压降、因此第一个二极管可以分流大电流、而第二个二极管将电压钳位到小得多的值。  无论如何、实际实现可能会使用一组沿电阻器连接的二极管。 (二极管只是 P/N;您只需增加其宽度即可匹配电阻器的长度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确回答。