This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:寿命

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1512276/iso7760-lifetime

器件型号:ISO7760
主题:ISO7841中讨论的其他器件

工具/软件:

我们发现、寿命年从100年更改为30年。 您能解释一下原因吗?

此外、是否提供 VIMP>9.6KV 隔离器?

应用:光伏逆变器

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的联系。  

    旧标准 IEC 60884-11的寿命裕度为87.5%、因此寿命测量时间大于100年。

    新标准 IEC 60747-17将寿命裕度重新定义 为50%。 因此、我们更新了 寿命和图表 以符合新标准。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    还有一个关于最大 脉冲电压。 是否提供了 VIMP > 9.6KV 隔离器?

    应用:三相光伏逆变器

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TI 目前不提供 VIMP>9.6kV 的6通道数字隔离器。

    但是、TI 提供 ISO78xx 系列隔离器、其支持9.8kV 的 VIMP。  请参阅下面 ISO7841的绝缘规格:

    此致、
    Aaditya 五