This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:适用于宽范围输入的电压加倍设计

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1501637/sn6507-q1-voltage-doubling-design-for-wide-range-input

器件型号:SN6507-Q1

工具/软件:

您好:

是否可以对宽范围输入(具有占空比控制)使用双电压配置(Vout=2* Vin* D* 2* NS/NP)?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    从理论上讲、这是可能的。  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    对于二极管反向电压最大额定值、我们是否需要考虑相同的公式?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、Shinu 将于下周下班。

    由于 电桥中的每对二极管仍具有双 Vin、因此应采用相同的 VR 公式。

    此致、

    光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    如果我们考虑倍压器的概念、下一个电路的绝对最大额定值是相同的公式、还是应乘以2?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    所有器件都需要具有预期的最大输出电压额定值。  

    谢谢。