This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO721:ISO721MDR (VCC1s)的内部连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1512275/iso721-internal-connections-of-iso721mdr-vcc1s

器件型号:ISO721
主题中讨论的其他器件:ISO7710

工具/软件:

您好、  

客户 评估了 ISO721MDR。

在原理图设计中、第3个引脚为 NC。 他们可以把它作为 NC 吗?

请检查并阐明 ISO721MDR IC 的第1个和第3个引脚是否存在任何内部短路。 如果这是内部短路的情况、它们不能将 VCC1用作 NC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    感谢您联系我们。

    引脚1和引脚3均在内部连接。 如有必要、客户可以将 其中一个引脚 NC/悬空。

    但是、我们建议将两个引脚保持连接到 VCC1、因为开路有效引脚可能更容易受到噪声耦合的影响。

    请注意、ISO721是一款非常古老的数字隔离器系列器件、于2006年发布。 我们建议使用我们的 较新器件 、如 ISO7710、这可提高整体性能: https://www.ti.com/product/ISO7710

    此致、
    Aaditya 五