This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:光学隔离

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1511813/isow1432-optical-isolation

器件型号:ISOW1432
主题中讨论 的其他器件:ISOM8110

工具/软件:

嗨、团队、我的客户想要一款适合其应用的隔离器。

我们使用一个称为 NMEA 的标准、RS 422需要光学隔离
 
希望能提供一些输入。
谢谢你。
-标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    TI 隔离产品系列没有任何基于光学隔离的解决方案

    ISOW1432是基于 SiO2的增强型隔离、不是光学隔离。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 NMEA 0183标准实际指定了什么、但在1983年、光学隔离是唯一的选择。

    ISOW1432的行为类似于标准的 RS 422接收器、您应该能够使用。 如果有带有光晶体管光耦合器的接收器电路、则可以将其替换为 ISOM8110。