This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041DBQEVM:UART 隔离的电源

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO7041DBQEVM, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1511385/iso7041dbqevm-power-supply-for-uart-isolation

器件型号:ISO7041DBQEVM
主题中讨论的其他器件:ISO7742ISO7041

工具/软件:

您好团队

我们希望降低应用的功耗、并计划从 ISO7742切换到 ISO7401以实现 UART 隔离(3.3V)

ISO7041DBQEVM 已购买并连接到2个 UART 端口并且工作正常。 但是、当我断开 ISO7401的电源连接时、一个 btw 2 UART 通信会继续通过 ISO7041DBQEVM、就好像电源仍在开启一样。

使用示波器进行检查、RX 和 TX 的波形在两端都清晰锐利。  

我正在假设 ISO7041通过两端 RX 和 TX 上的上拉电阻器某种程度上电、但不知道是否正确。 请与我分享一些关于这种现象的见解、因为在特定场景下、我很有吸引力在无电源的情况下使用 ISO7401、例如:存在上拉电阻器并连接到两端的电源以进行 UART 通信、以仅降低更高的功耗。

第二个问题是:如果工作正常、 一侧是5V UART、另一侧是3.3V UART 吗?

谢谢

好极了

Philip Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    您已经知道、 两侧的器件电源电压建议工作条件介于1.71V 至5.5V 之间。

    器件电源电压的绝对最大额定值高达6V、而输入电压的最大值为 VCC + 0.5V、如下所示:

    当器件关闭、但施加了输入信号时、这违反了绝对最大额定值。 违反绝对最大额定值可能会给器件带来压力、并导致可靠性问题和器件损坏。  

    该器件可能工作的原因是输入信号提供了足够的电流来驱动器件的电源。 但是、这会对器件产生很大的应力、随着时间的推移可能会造成损坏。 我们不能保证器件在超出绝对最大额定值时能够正常运行。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaditya。