This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:更高的数据速率

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7240M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1511790/iso7740-higher-data-rates

器件型号:ISO7740
主题:ISO7240M 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

数据表指定100Mbps 作为最大数据速率。 但是、第7页中提到了以下内容:"尽管可以实现更高的数据速率、但最大指定数据速率为100Mbps。" 我们是否知道它仍然可以达到哪些数据速率值以及各自的参数折衷(传播延迟、偏斜、其他...)? 是否有 补充此陈述的其他文档? 这里还有其他与数据速率相关的主题、但并不是与该问题完全相关。 如果可能、我会对其进行测试、但最好知道是否有可供参考的信息。 提前感谢!  

此致、

Luciano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 Mbps 得到保证。 较高的速率可能不适用于某些器件或在特定温度下、但没有信息。

    有更快的隔离器、例如 ISO7240M。