This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:我们是否可以将该器件用作输入3.3和输出5V

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844, ISOW7842, ISOW7841, ISO7842, ISOW7840, ISOW7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508055/isow7842-can-we-use-this-part-as-input-3-3-and-output-5v

部件号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: ISOW7841ISO7842、ISOW7840、ISOW7844、 ISOW7843

工具/软件:

此隔离器是否可用作电平转换器 输入3.3和输出5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    ISOW7842不支持3.3V 输入、5V 输出操作。

    只有 ISOW7841支持这种运行模式。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 ISOW7842和 ISOW7841之间的区别  、体现在它不支持3.3V 输入、5V 输出运行的原因方面。

    请分享示例设计或引脚详细信息、了解如何进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    请告诉我 ISOW7842和 ISOW7841之间的区别  、原因在于它不支持3.3V 输入、5V 输出运行。

    首先、我们不会公开分享设备级别的详细信息。 其次- ISOW7842有2个正向通道和2个反向通道、这会改变电源电流要求、而集成式直流/直流转换器无法保证和支持该要求。


    请分享示例设计或引脚详细信息、了解它需要如何连接

    有关这些详细信息、请参阅数据表。 我们还有用于采样连接的 ISOW7841 EVM。 它基本上是需要在3.3V 输入下处于高电平的 SEL 引脚。 此模式没有单独的示例设计。 您也可以参阅数据表中的第10.2节以了解一般设计注意事项。

    如果您对该器件在3.3V 输入和5V 输出下的工作有任何其他问题或疑问、请告诉我们。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Varun

    请确认我们是否可以将  ISOW7841用作3.3V 输入和5V 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    SEL 引脚为高电平表示连接到 Viso、而低电平表示连接到 GND2。  

    此外 、我希望 ISOW7842   和 ISOW7841之间的区别在于通道方向。 请检查并确认相同内容。   [/报价]

    我已经提到了这一点、请通读我的回复一遍- ISW7842为2个正向通道和2个反向通道、其中 ISOW7841为3个正向通道和1个反向通道。


    请建议4个通道的器件型号、输入3.3V、输出5 

    您可以在此处更具体地说明您的要求和问题吗? 您是否需要集成隔离式电源、或者是否需要普通的数字隔离器? 此外、对于正向和反向通道、您的通道配置要求是什么?

    此致
    Varun

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    [报价 userid="588486" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508055/isow7842-can-we-use-this-part-as-input-3-3-and-output-5v/5796965 #57969665"]请确认我们是否可以使用  ISOW7841作为3.3V 输入和5V 输出

    是的、ISOW7841支持此模式。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    请建议使用具有 3.3V 输入和5V 输出且所有其他规格与 ISOW7842相同的隔离器

    通道数:4
    输入- 1侧/ 2侧:2/2
    频道类型:单向
    电压-隔离:5000Vrms
    共模瞬态抗扰度(µs 值):100kV/μ s
    数据速率:100Mbps
    传播延迟 TPLH/tpHL (最大值):17.6ns、17.6ns
    脉宽失真度(最大值):4.7ns
    上升/下降时间(典型值):2ns、2ns
    电压-电源:3V ~ 5.5V
    工作温度:-40°C ~ 125°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    如果不需要隔离式电源、您可以考虑将 ISO7842用作隔离式电源。

    请查看上述所有参数的数据表

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您能否建议使用  ISOW7842的确切替代方案、而我的主要要求是电源以及 2个正向通道和2个反向通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    目前、我们没有任何功率器件、这些器件支持3.3V 输入和5V 输出、具有2个正向通道和2个反向通道。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 varun:

    这些器件 ISOW7840、ISOW7843、ISOW7844是否支持 5V 输入和3V 输出运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    如果您要询问3.3V 输出、则是。 任何 ISOW 器件都不支持3V 输出。

    请浏览数据表第19页和第20页、获取这些器件的参数每个编号。

    此致
    Varun