This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:用于雷击浪涌保护的 TVS 二极管

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1511289/iso7842-tvs-diode-for-lightning-surge-protection

器件型号:ISO7842
主题中讨论的其他部件:Strike

工具/软件:

我计划使用该组件保护用户和电路板免受300英尺电缆遭受雷击。  我是否需要添加 TVS 二极管来保护该器件的电缆侧输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。

    这主要取决于系统设计方式。 只是为了确认、隔离器用于隔离同一 PCB 上的较短距离。 您提到一根非板载长通信电缆、因此我假设您有额外的接口来适应该距离。 考虑到这一点、从电缆到电路板的连接需要通过 TVS 二极管提供额外的保护。 (TI 还提供具有集成收发器的隔离器: 隔离式接口 IC |德州仪器 TI.com)

    当在两个接地端观察到浪涌时、数字隔离器本身可防止浪涌冲击 (数据表中的 VIOSM 规格说明了这一点)。 如果在隔离器的一侧观察到浪涌、则也可使用 TVS 来保护隔离器免受损坏。

    此致、
    Aaditya 五