This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507DGQEVM:短路和直流模式行为

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1494391/sn6507dgqevm-short-circuit-and-dc-mode-behavior

器件型号:SN6507DGQEVM
主题中讨论的其他器件:SN6507SN6505B

工具/软件:

团队、对于短路测试、PWM 运行和直流模式控制、还有一些问题。 请您帮助解决此问题! 非常感谢。   

e2e.ti.com/.../SN6507-Questions_5F00_0328.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我将于明天再作答。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请查看随附的幻灯片、如果您对此有进一步的疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../4213.SN6507-Questions_5F00_0328.pptx

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    谢谢。 您能在随附的文件中找到这里的反馈吗? 谢谢。  

    e2e.ti.com/.../4213.SN6507-Questions_5F00_0408.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我会查看一次问题、并返回输入内容。

    此致、S Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请查看随附的包含反馈的幻灯片。

    e2e.ti.com/.../6560.SN6507-Questions_5F00_0408.pptx

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请从 Delta 中找到红色的反馈。 客户需要的是获取 TINA Sim 模型(与 EVM 原理图相同)。

    e2e.ti.com/.../SN6507-Questions_5F00_0417_2800_TI_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的反馈。 SN6507目前 没有仿真模型。

    WEBENCH 是目前适用于该器件的唯一仿真工具。   

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 SN6507是客户 MD 系统中的新设计、因此他们希望获取 SIM 模型并了解设计详细信息。

    SN6505B 的 TINA 模型已可用、客户认为我们应该能够为 SN6507提供 TINA 模型。 "那又怎么样? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    TI 目前没有适用于 SN6507的 TINA 或 PSPICE 模型。 如果您需要更多地了解为什么 SN6505有可用的模型、但 SN6507没有、则需要直接向 Shinu 发送电子邮件。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPICE /TINA Sim 模型可用时、会怎么样? 客户希望分析与客户现场不清楚的直流控制和电路的仿真情况。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    目前、我们 没有适用于 SN6507的 TINA 或 PSPICE 模型。 模型发布的时间表尚未确定。  同时、 客户可以考虑在 EVM 或测试板上评估器件。

    谢谢。