This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我是将 NC 引脚连接到 GND、VCC 还是将其保持悬空?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508899/faq-do-i-connect-nc-pin-to-gnd-vcc-or-leave-it-floating

我是将 NC 引脚连接到 GND、VCC 还是将其悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC 引脚=未连接引脚

    强烈建议 将 NC 引脚保持悬空。 NC 引脚不必连接到 VCC、GND 或任何其他引脚、 可以保持悬空

    只要考虑绝对最大额定值、GND 或 VCC 就可以连接到 NC 引脚而不产生任何影响。

    违反绝对最大额定值可能会损坏器件。 此外、TI 不能保证器件在超出绝对最大额定值时的性能