This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:如果故障情况尝试将功率输出拉至编程设定的电压以上、V_ISOOUT 能否使功率输出灌电流?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508697/isow7741-can-the-v_isoout-power-output-sink-current-if-a-fault-condition-tries-to-pull-the-power-output-above-the-programmed-voltage

器件型号:ISOW7741

工具/软件:

在我们的应用中、故障条件可能会向 ISOW7741的 V_ISOOUT 功率输出提供高达10mA 的电流、因此想知道是否需要使用外部电压钳位(即齐纳二极管)。  在故障条件下、通过大约3k Ω 的电阻向 V_ISOOUT 引脚施加28V 的电压、因此可用电流不超过10mA。  我知道很多电源在试图将输出拉至高于稳压电压时都无法灌入电流、因此我期望 ISOW7741属于这一类别、但在盲目地向设计中添加更多器件之前、我想问这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果某些器件要使用10 mA、那么没关系。 但 ISOW7741本身使用的电压低于10 mA。 应该钳制电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的联系以及有关您的应用的详细意见。

    不幸的是、答案也是否定的。 VISOUT 引脚的绝对最大额定值为6V、这意味着28V 将超出 EOS 4倍以上。

    因此、器件将会损坏、无法保证可靠性。 您需要放置一个低于6V 的二极管钳位来保护 VISOUT 引脚。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  在数据表中花费更多时间、我发现第43页上有一条声明、指出此器件在 V_ISOOUT 上具有过压钳位、当器件在我们的应用中配置为3.3V 输出时、该钳位在4V。  注意事项并未说明钳位可以承受多大的电流或者4V 是典型值或最大值、因此我们不能依赖该保护功能并添加外部钳位。