This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:CTE

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1503378/iso7641fm-cte

器件型号:ISO7641FM

工具/软件:

我正在联系以请求组件的热膨胀系数(CTE)数据。 请您向我们提供 CTE 值吗?  如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamran:

    感谢您的联系。  

    请允许我联系团队中的一些专家。 获得一些 CTE 信息后、我将做出回应。 明天是 TI 的假日活动、因此我可能会在下周中旬得到一些信息。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    我已经联系了我们的团队 、他们通知我需要进行测试、以便收集 CTE 的数据。 CTE 应在一个月内(5月底或6月底)提供。 我将继续与专家联系、并在获得 ISO7641器件的 CTE 后联系我们。

    我会将这篇帖子标记为"现在关闭"、并在获得信息后做出响应。

    此致、
    Aaditya 五