This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:该隔离器是否可用于3.3V 输入、3.3V 输出

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1508016/isow7842-can-this-isolator-be-used-in-3-3-v-input-3-3-v-output

部件号:ISOW7842

工具/软件:

这个隔离器是否可以使用3.3V 输入、3.3V 输出?

在我的旧设计中、它们用作5V 输入、5V 输出、这是否会影响隔离器的任何功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    感谢您的联系。  

    是、它可用于3.3V 输入和3.3V 输出、而不会出现任何问题、因为这是一种受支持的运行模式。 比较后、电气和电源电流参数将发生变化  

    第7.15节和第7.16节介绍了此运行模式的参数值。  

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否可用作3.3V 输入和5V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    关于3.3V 输入和5V 输出、我们将在您在此处提出的单独 e2e 帖子中对此进行解决: (+) ISOW7842:我们可以将此器件用作输入3.3和输出5V -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

    如果3.3V 输入和3.3V 输出没有其他问题、我们是否可以将这篇文章视为已解决?

    此致
    Varun