This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:从控制器上的单个 I2C 总线使用 ISO1640来隔离执行 EMC 测试的 I2C 从器件

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1507175/iso1640-using-iso1640-from-a-single-i2c-bus-on-the-controler-to-isolate-i2c-salve-doing-emc-test

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: TCA9517

工具/软件:

大家好、

我使用 MCU (3.3V)作为 I2C 主体、需要隔离总线的一段以便与以下器件交互:

1、一个传感器(1.8V 供电)、用于 I2C 信号

电路设计的背景类似这样、传感器正在进行 EMS/EMC 测试、我需要通过 I2C 通信读取数据以监控传感器是否正常工作。

因此、我需要隔离来隔离射频干扰。

问题是 ISO1640无法支持1.8V 的逻辑电平;你们有什么好主意吗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiale:

    感谢您的联系。

    是、ISO1640不支持1.8V、因此我有以下建议:

    • 您可以使用 ISO1640来隔离传感器和主器件。
    • 要将电压降至1.8V、您需要在 ISO1640侧2和传感器之间使用双向 I2C 缓冲器(例如 TCA980x、TCA9517)。

    这将使您能够在1.8V 电压下运行传感器、并隔离两条总线。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速答复。

    我考虑了这种方法、但我担心传感器 I2C 信号的射频干扰会影响 I2C 缓冲器。

    您提出的是类似下图的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiale:

    我考虑了这种方法、但我担心传感器 I2C 信号的射频干扰会影响 I2C 缓冲器。

    很高兴知道您已经考虑到了这个问题。 这个问题是有效的、但 I2C 缓冲器通常对噪声干扰具有稳健性。 这里射频噪声的来源是什么、或者您要进行一些射频抗扰度测试?


    上述图不起作用、因为 ISO1640的 SIDE1 (图中最右侧)连接到 ISO1640不支持的1.8V。

    考虑到您在 MCU 之后使用隔离来分隔2个接地、多种情况下的接地连接也是错误的。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    射频噪声是由我正在进行的 EM 抗扰度测试引起的、在此测试期间需要进行 I2C 通信。
    另外、我想解释一下:ISO1640由两侧的3.3V 电源供电、然后2侧通过 i2c 缓冲器连接到从器件;我不会将从器件的接地端连接到主器件、因为我会考虑从器件侧的射频干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiale:

    感谢您提供更多信息。  

    有关射频抗扰度的详细信息、最好使用 I2C 缓冲器器件型号创建一个新帖子、以便由合适的产品专家回答您的相关问题。 我的建议是、只要电源去耦电容器和 GND 连接适用于缓冲器、这不应该是问题、但我建议产品专家确认一次。

    另外、我想解释一下:ISO1640两侧由3.3V 电源供电、然后2侧通过 i2c 缓冲器连接到从器件;我不将从器件的接地端连接到主器件、因为我正在考虑从器件侧的射频干扰。

    ISO1640的两侧都可以正常工作、但为了隔离从器件和主器件接地、每侧应为 ISO1640的 VCC1和 VCC2提供2个不同的3.3V 电源、我在上图中看到这些电源缺失。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的反馈和建议。

    接下来、我将为 I2C 缓冲器器件型号创建一个新帖子、以便根据您的建议从产品专家那里获得更有针对性的建议。

    关于 ISO1640、感谢您指出这一点、您完全正确。 在我们的电流设置中、VCC1和 VCC2均由同一个3.3V 电源供电、这意味着我们无法在主侧和从侧之间实现完全的电隔离。 我们将修改设计、以使用两个隔离式3.3V 电源来正确分离接地端、同时保持 ISO1640的功能。

    感谢您的帮助!