This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:隔离式 CAN FD IC 原理图审阅

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1507395/isow1044-isolated-can-fd-ic-schematics-review

部件号:ISOW1044

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划 在设计中使用器件型号为 ISOW1044DFMR 的隔离式 CAN FD 收发器 IC。

请查找随附的电路以供您审查、并请将您的反馈分享给我们。

注:i.MX 93是主机处理器。

e2e.ti.com/.../ISOLATED-CAN-FD-CIRCUIT.pdf

此致、
Banupriya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Banupriya:

    感谢您的联系。 我已经查看了原理图中的 U133、并提供了以下意见:

    1. VIO、VDD、VISOUT 和 VISOIN 引脚上不需要电源去耦电容器。 数据表包含所有必要的详细信息  
      1. 有关具有所需去耦电容值的原理图、请参阅第11.2节的图11-1。
      2. 有关未来布局的布局指南、请参阅第13.2节  

    此致
    Varun